Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16652A, SN74ALVCH16543
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVCH16652A 主题中讨论的其他器件: SN74ALVCH16543
此器件型号 SN74LVCH16652A 是否可用于 SDRAM 地址总线和控制信号之间。
与 SN74ALVCH16543等其他器 件型号一样、此器件包含应用手册(适用于 PC-100 SDRAM 寄存 DIMM 的逻辑解决方案(修订版 A))、但我使用 SN74LVCH16652A 的器件型号不包含应用手册适用于 PC-100 SDRAM 寄存 DIMM 的逻辑解决方案(修订版 A)。
因此、我很困惑该器件型号是否可用于100MHz 的 SDRAM 接口。