This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16652A:此器件型号是否可用于 SDRAM 地址总线和控制信号之间

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16652A, SN74ALVCH16543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669271/sn74lvch16652a-can-this-part-number-be-used-between-sdram-address-bus-and-control-signals

器件型号:SN74LVCH16652A
主题中讨论的其他器件: SN74ALVCH16543

此器件型号 SN74LVCH16652A 是否可用于 SDRAM 地址总线和控制信号之间。  

与 SN74ALVCH16543等其他器  件型号一样、此器件包含应用手册(适用于 PC-100 SDRAM 寄存 DIMM 的逻辑解决方案(修订版 A))、但我使用 SN74LVCH16652A 的器件型号不包含应用手册适用于 PC-100 SDRAM 寄存 DIMM 的逻辑解决方案(修订版 A)。

因此、我很困惑该器件型号是否可用于100MHz 的 SDRAM 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注我们的器件。 您的问题的答案是肯定的。 SN74LVCH16543可用于同一应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    实际上、我使用的是 SN74LVCH16652A 这个器件型号。 那么、我可以将其用于上述应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我希望 SN74LVCH16652A 可用于同一应用。