This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:典型和最大电源电流消耗

Guru**** 2820735 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74LV1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/668020/sn74lv1t34-typical-and-max-supply-current-draw

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T08

您好!

我正在尝试确定 SN74LV1T34 器件所需的典型和最大电源电流消耗。 数据表的第3页显示、最坏情况(每芯片)持续电源电流为50mA。

  • 对于非连续电流、最坏情况下的电流是多少?
  • 为什么在这是单电源器件时将其列为+/-50mA?

-         数据表的第5页显示了最大10uA 的空载电源电流。 ‘d,它指定的最大电源电流为1.5mA (在某些情况下,但无输出电流)。

  • 当这是一个单输入器件时,该‘电流规格为何会谈论‘一个输入’和其它输入’?
  • 在这种‘d下,“elta”电源电流是什么意思? 这是否意味着您为每个移位条件添加1.5mA 电流?
  • 对于任何电平位移配置、最坏情况下的电源电流是多少(Vcc = 5V、处于最高和最低电平输出电流时)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将尝试清除一点、一次清除一个。 您可以在此处找到许多答案: 了解和解释标准逻辑器件数据表 以及常见问题解答(在我的签名中链接)

    我正在尝试确定 SN74LV1T34 器件所需的典型和最大电源电流消耗。

    在什么条件下? 您没有告诉我您正在驱动什么负载或您的电源电压是多少。 您是否计划转换信号? 频率是多少? 输入电压/边沿速率? 输出负载? 也许您可以告诉我您的应用。

    数据表的第3页显示、最坏情况(每芯片)持续电源电流为50mA。

    不、不是。  它说,流经电源引脚或接地引脚的绝对最大电流为50mA --有一个差异! 绝对最大值列出了器件在损坏之前可以承受的电流量。

    对于此特定器件、您将在超出50mA 电源电流之前违反25mA (IO 持续输出电流)的每引脚规格。 对于任何正常系统、您都不应接近这些值。 尝试保持在建议运行条件表中 IOH/IOL 规格附近或以下。

    对于非连续电流、最坏情况下的电流是多少?

    如何定义"非连续"电流?  您为什么要尝试通过逻辑门驱动如此大的功率? 我建议避免电流限制(每个输出引脚25mA、每个电源引脚50mA)、无论脉冲的短接时间如何。

    为什么在这是单电源器件时将其列为+/-50mA?

    电流可以从任何推挽输出中拉出或灌入。 +和-参考电流方向。

    数据表的第5页显示了最大10uA 的空载电源电流。 ‘d,它指定的最大电源电流为1.5mA (在某些情况下,但无输出电流)。

    当这是一个单输入器件时,该‘电流规格为何会谈论‘一个输入’和其它输入’?

    测试条件可能来自具有其他输入的类似器件(例如 SN74LV1T08)。  如果器件没有其他输入、则可以忽略该语句。

    10uA 是_最大_电源电流。  对于静态电源电流、CMOS 器件通常在接近1nA 的电流下运行。  今天、我在比 LV1T 器件更旧的逻辑系列中测量了一个电流为250pA 的电流。

    在这种‘d下,“elta”电源电流是什么意思? 这是否意味着您为每个移位条件添加1.5mA 电流?

    否、这是在列出的条件下专门定义的电源电流规格。  您可以在此处阅读有关逻辑产品说明书规格定义的更多信息: 了解和解释标准逻辑产品说明书

    它旨在在输入未被完全驱动至电源轨时提供有关击穿电流的信息。 如果您在 E2E (或互联网)上搜索一点、您可以找到许多有关击穿电流如何在 CMOS 输入上工作的说明。 由于 LV1T 系列的输入设计为在电源轨以下运行、因此在许多应用中都会出现此问题以进行上行转换。

    对于任何电平位移配置、最坏情况下的电源电流是多少(Vcc = 5V、处于最高和最低电平输出电流时)?

    我建议将器件保持在建议运行条件表中的 IOH 规格范围内。  在这种情况下、您应该会看到~8mA 的最大静态电流。  

    此外、您可能会发现此应用报告有趣/有用: CMOS 功耗和 CPD 计算