This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL1655:下降沿的输出振铃

Guru**** 2563550 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/714870/sn74gtl1655-output-ringing-in-the-falling-edge

器件型号:SN74GTL1655
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

我的客户使用交换机中的部件。 下面是图。

信号来自 A 端口到 B 端口。

 它们发现 B 端口信号在下降沿有振铃。(如下所示)。

因此、请帮助回答以下问题:

1.产生振铃的原因可能是什么?

2.客户尝试增加0欧姆电阻、但似乎有一些改进、没有太大。 那么、您是否有任何消除振铃的建议?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    该器件的 B 端口具有极高的驱动强度、因此会在轻负载或电感负载中产生振铃。 我知道有两种方法可以减小它-一种是添加串联电阻器、另一种是添加负载电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    对于电容负载、您是说在 C 和 GND 之间连接一个电容、还是在 B 和 GND 之间连接一个电容(在图中)?
    此外、还请帮助推荐用于解决振铃问题的电阻器和电容值?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    客户说他们可以增加串联电阻。
    但他们还想知道、如果75欧姆上拉电阻器是正确的、他们是否可以增加上拉电阻器。
    此外、如果75欧姆上拉电阻器将影响振铃。 如果是、您是否具有上拉电阻器的建议值?

    Lacey
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我的客户尝试在我一开始展示的电路中使用50欧姆串联电阻和1k 上拉电阻。

    但我的客户担心1k 上拉电阻器是否会影响 B 端口信号。

    因此、我的客户希望我们帮助评估该解决方案是否会影响我们单元的功能。

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有关于此电路的任何其他信息? 从您所说的内容来看、您分享的内容似乎更多。 连接这些器件时使用了哪种类型的导线? 单位长度的电感是多少? 我的猜测是很多…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lacey、

    我认为您可能希望看到我的仿真显示可能发生的情况。 在这里、我有3个具有3个不同负载的相同输出驱动器。 前两个具有传输线路作为负载的一部分、第三个则移除了 TL。

    从这一点出发、需要注意的一点是、增大线路上的电感会增加振铃。 50欧姆传输线通常每米100pF 和250nH (比率由方程式 Zo =sqrt (L/C)控制)。  我怀疑您的客户电路中发生了类似的情况。

    如果您想直接显示、我还包含了我的 TINA-TI 仿真文件。

    e2e.ti.com/.../TL_5F00_ringing.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您的努力!!

    现在、客户尝试如下更改值:

    利用该值、客户可以解决振动问题。

    但现在客户的问题 是 、由于端口 B 是 OD 端口、他们需要放置一个上拉电阻器。 在其电流电路中、它们连接串联电阻左侧的上拉电阻器。  

    1.是否 会导致其他问题?  例如 影响我们部件的功能?

    2.根据电流电路、上拉电阻器的建议值是多少?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它将取决于负载和工作频率。 由于它们使用50欧姆阻尼电阻器、我建议对于上拉电阻器至少是上拉电阻器的10倍(500欧姆)。 如果可能、我建议使用10kohm、但这可能会导致 CPU 的信号太慢。 1K 可能是一个不错的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    感谢您的回复。
    我已确认信号是直流信号。 因此、最关心的可能是 CPU 引脚的负载。


    Lacey
    非常感谢!