主题中讨论的其他器件:TINA-TI
大家好、
我的客户使用交换机中的部件。 下面是图。
信号来自 A 端口到 B 端口。
它们发现 B 端口信号在下降沿有振铃。(如下所示)。
因此、请帮助回答以下问题:
1.产生振铃的原因可能是什么?
2.客户尝试增加0欧姆电阻、但似乎有一些改进、没有太大。 那么、您是否有任何消除振铃的建议?
Lacey
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用交换机中的部件。 下面是图。
信号来自 A 端口到 B 端口。
它们发现 B 端口信号在下降沿有振铃。(如下所示)。
因此、请帮助回答以下问题:
1.产生振铃的原因可能是什么?
2.客户尝试增加0欧姆电阻、但似乎有一些改进、没有太大。 那么、您是否有任何消除振铃的建议?
Lacey
非常感谢!
嗨、Lacey、
我认为您可能希望看到我的仿真显示可能发生的情况。 在这里、我有3个具有3个不同负载的相同输出驱动器。 前两个具有传输线路作为负载的一部分、第三个则移除了 TL。
从这一点出发、需要注意的一点是、增大线路上的电感会增加振铃。 50欧姆传输线通常每米100pF 和250nH (比率由方程式 Zo =sqrt (L/C)控制)。 我怀疑您的客户电路中发生了类似的情况。
如果您想直接显示、我还包含了我的 TINA-TI 仿真文件。