请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G123 我需要使用 VCC = 3.3V、为数字相位延迟网络生成125ns 至800ns 范围内的各种脉冲。
我计划使用 CEXT = 100pF。
数据表中 CEXT = 100pF 时没有 K vs VCC 曲线、从图4中可以清楚地看出、一些非线性会在 CEXT = 100pF 时踢进、从而扩展脉冲宽度。
如果 REXT、CEXT 是理想的、那么了解脉宽可能会有多大的单位间变化也会有所帮助。
显然、外部元件的容差是一阶的影响因素、但也可能存在一些 IC 变化。
假设 CEXT = 100pF 且 VCC = 3.3V、请告诉我查找 REXT 的最佳方法。
谢谢、Best、Steve