主题中讨论的其他器件:SN74HC7032、 SN74HC7002、 SN74AHC1G32、 SN74LVC1G58、 SN74LVC1G14、 SN74LVC1G17
您好、支持团队、
我需要一个采用 SC-70-5封装、具有真正施密特触发输入、温度范围为-40至125°C 的单栅极或栅极。
我之前使用的器件 SN74AUP1T32DCKR 的工作温度仅为86摄氏度、无法找到模拟。
此外 、还需要一个与非门 SN74AUP1T02DCKR 的125°C 模拟。
您有这样的 IC 吗?
提前感谢、致以诚挚的问候、
Michael