请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715036/frequency-doubler
您好, 我有一个 TTL 4至5伏信号,在200kHz 时,我想将频率从200kHz 更改为400kHz,保持电压电平和波形不变,请建议我怎么做。 ?
有人建议使用 PLL 或400kHz 信号并将其与我的信号同步、我需要有关如何执行该操作的指导、以及应该选择哪个 IC 来构建完整电路?
谢谢。