This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 倍频器

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715036/frequency-doubler

您好, 我有一个 TTL 4至5伏信号,在200kHz 时,我想将频率从200kHz 更改为400kHz,保持电压电平和波形不变,请建议我怎么做。 ?

有人建议使用 PLL 或400kHz 信号并将其与我的信号同步、我需要有关如何执行该操作的指导、以及应该选择哪个 IC 来构建完整电路?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德


    如果您的占空比为50%、但不关心最终占空比、您可能会发现一个器件在200kHz 信号的正负边沿上输出脉冲。

    有时用于双频器的另一种方法是将器件接入某些非线性器件并提取二次谐波。 不过、这很难是相同的格式。

    我不确定我们是否有任何可与200kHz 输入配合使用的 PLL 或时钟器件。

    此致、
    Dean