This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:缓冲器的电流消耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74ALVCH162244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/684297/sn74lvc1g125-current-consumption-of-buffer

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74ALVCH162244

尊敬的 TI 专家:

我们对74系列缓冲器的电流有一些疑问。

我们发现、对于单总线或16位缓冲器、流经 VCC 的连续电流均为100mA。 因此、我们对缓冲器的电流消耗感到好奇、似乎无论通道数量是多少、它们都消耗相同的电流。

对吗? 或者是否有其他方法可以计算 缓冲器的最大电流消耗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liren、

    SN74LVC1G125是一款单缓冲器、因此我对16位器件有点困惑。 但是、无论您使用什么器件、我都可以说您可能不会有太大的电流通过 VCC。  如果您查看 SN74LVC1G125的绝对最大值表,您将看到100mA 是在可能发生器件故障之前流经 VCC 引脚的绝对最大电流。 如果器件在建议的工作条件下运行、则不应接近该电流。 可能短路或您的输入太接近 CMOS 的阈值。 我不知道输出连接到什么、但如果每个输出驱动大量电流、这也可能是个问题。

    有关如何计算总功耗、请参阅下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    很抱歉、我的描述不清楚。 对于16位缓冲器、我的意思是其他器件、例如 sn74alvch162244。

    那么、对于多位缓冲器、如何计算总功耗? 它们是否与上面的公式相同?

    再次感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liren、

    您也可以使用与上述相同的公式。 您将看到 NSW 变量、它是您正在使用的通道数量。 简单快捷的计算方法就是计算静态功耗以进行估算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 非常感谢。