请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G125 主题中讨论的其他器件: SN74ALVCH162244
尊敬的 TI 专家:
我们对74系列缓冲器的电流有一些疑问。
我们发现、对于单总线或16位缓冲器、流经 VCC 的连续电流均为100mA。 因此、我们对缓冲器的电流消耗感到好奇、似乎无论通道数量是多少、它们都消耗相同的电流。
对吗? 或者是否有其他方法可以计算 缓冲器的最大电流消耗?
谢谢!