This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:配置问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/682752/txb0106-question-of-configuration

器件型号:TXB0106

大家好、

您能否告知以下配置的问题是什么?

-。  TXB0106 (B 侧) 和器件之间的 SPI 总线电压约为2V (而非5V )、而 TXB0106 (A 侧)保持0V。  

-。 除了 5V I/O 之外、器件没有详细信息、它在断开 TXB0106时在 MCU A 和器件之间工作。

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    TXB 没有太大的驱动电流。 可能有一些东西将线条向下拖动、但未显示。