This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TXB0104:TXB0104

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/680011/linux-txb0104-txb0104

器件型号:TXB0104

工具/软件:Linux

你好  

我在 项目中使用 TXB0104分线、我想知道我是否必须对芯片进行编程、或者它将自动执行电压电平转换?

我希望将5V 转换为3.3v

请为芯片建议正确的连接电路、如果需要编程、请建议帮助。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagesh、
    TXB0104是一款模拟 IC。 没有内部处理器或存储器、其工作原理如数据表中所述。

    数据表的第20页显示了该器件的示例应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,
    感谢您的回复。
    我有一个龙板、它有两个1.8V 和5V 的 Vcc 输出。 我使用 TXB0104D IC 进行电压转换。 我有电压范围为2至3.5V 的加速计。 我是否可以使用 TXB0104D IC 进行电压转换、我计划使用1.8V 作为 VccA 和 Vccb=5V。 我的加速计是否会获得合适的电压才能工作?
    该 IC 是否会将2V 至3.5V 范围内的电压转换?
    我尝试连接系统、但系统无法正常工作、请建议正确的方法。
    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagesh、
    这款器件是否能在您的应用中工作、有很多因素。 TXB 能够从1.8V 转换到5V、但它无法、例如、在5V 输出下驱动 LED。

    TXB0104具有相对较弱的驱动强度、因此它可能不适用于任何需要超过20uA 输出电流的应用。 它也不是较大容性负载(>70pF)的最佳选择。

    如果您可以提供显示系统、信号和预期寄生效应的原理图、我可以尝试提供进一步的帮助。