请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/680011/linux-txb0104-txb0104
器件型号:TXB0104工具/软件:Linux
你好
我在 项目中使用 TXB0104分线、我想知道我是否必须对芯片进行编程、或者它将自动执行电压电平转换?
我希望将5V 转换为3.3v
请为芯片建议正确的连接电路、如果需要编程、请建议帮助。
提前感谢