This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108输入电流

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678735/txb0108-txb0108-input-current

器件型号:TXB0108

您好!

我必须从 STM32控制器驱动 Telit 模块(XE-910)。

现在 、Telit 表示它可以仅提供1mA 的输出电流。

STM32具有3.6伏逻辑电平和1.8伏 Telit

TXB0108的数据表中有一条注释、即驱动 TXB0108的器件必须具有至少2mA 的强度。

因此这与要求不符。

但实际输入电流是多少?  

TI TXB0108数据表中的图6显示输入电流为 VT-4K

因此、实际上输入电流@ 1.8V 域仅为450uA?

在这种情况下、数据表中的2mA 是否必要?

此致 Remco

附注:此电路现在可以正常工作多年、并提供2、000个单元。 但我想确保设计符合规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RemCo、

    考虑到5.5V 的最坏情况 Vcc、数据表建议使用2mA 电流、并包括一些保护带以确保信号完整性。(电阻器、过程、温度等的变化)
    对于较低的电压、电流要求会降低、这就是器件直到现在仍能正常工作的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您正在按照正确的思路思考、但我认为您在这里缺少一个重要方面。

    电流为1mA 时、您的 Telit 模块的 V_OH 是什么? 如果短路电流为1mA (即 V_OH = 0V)、则可能无法驱动足够的电流来为 TXB0108的4K 驱动器进行过功率、但如果1mA 额定值在 V_OH = 1.6V 时、则可能不会出现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将询问 Telit、因为它不在数据表中。

    我想电流甚至比我想象的要小、因为它是由 Vth 而不是 Vcc 定义的。

    因此我的 VCC (A)为1.8伏、因此 Vth 约为0.9V

    因此、实际输入电流为0.9/4K= 225uA

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于5V 的最坏情况、我将介绍2mA 的要求。
    降低至1.8V Vcc 电平、所需的驱动强度将为
    2mA * 1.8/ 5V = 0.72mA;可能需要为1.8Vcc 提供任何裕度。 对于1mA 驱动强度、它应该工作正常。