Other Parts Discussed in Thread: TXB0108
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678735/txb0108-txb0108-input-current
器件型号:TXB0108您好!
我必须从 STM32控制器驱动 Telit 模块(XE-910)。
现在 、Telit 表示它可以仅提供1mA 的输出电流。
STM32具有3.6伏逻辑电平和1.8伏 Telit
TXB0108的数据表中有一条注释、即驱动 TXB0108的器件必须具有至少2mA 的强度。
因此这与要求不符。
但实际输入电流是多少?
TI TXB0108数据表中的图6显示输入电流为 VT-4K
因此、实际上输入电流@ 1.8V 域仅为450uA?
在这种情况下、数据表中的2mA 是否必要?
此致 Remco
附注:此电路现在可以正常工作多年、并提供2、000个单元。 但我想确保设计符合规格。