This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:输出噪声行为-包含屏幕截图

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678133/sn74lvc1g17-noisy-output-behavior---screen-shots-included

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G17

您好!

我使用此部件接收上升时间可能较慢的触发信号。  目的是使用此器件为下一个串联 IC 提供干净的上升沿和下降沿。  不过、我有几个问题。

通道1。 是输入

通道2. 是输出

1. 在哪里可以找到上升/下降时间(压摆率?) 是什么?  它似乎没有列出。

2. 我现在使用此部件进行测试、下面的屏幕截图显示了使用 TEK SIG gen 的1MHz 方波输入(Vcc = 3.3V 时为3.3Vpp)运行的情况、提出了一些问题。

A.输出为何如此嘈杂?

B.上升时间似乎为~10ns。  这有道理吗?  我正在尝试将其与数据表进行调节。

3.为什么第10.2节引用 a (delta t)/(delta V)?   我在数据表中找不到这一点。

原理图注意事项: 该器件在没有去耦电容的 PCB 上实现(这可能会导致 Ch2 (红色)?中出现噪声)。  输入/输出引脚上没有输出电容器和输入电容器。  该器件驱动的另一个 IC 的时钟输入未列出该引脚输入电容的规格。   

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    感谢您的详细博文。

    我将单独回答每个问题、但首先我应该提到、如果您希望在1.8V 电压下运行时获得绝对最快的边沿、请尝试使用 SN74AUC1G17。 这些器件实际上针对1.8V 高速运行进行了优化。 LVC 系列针对3.3V 运行进行了更多优化。

    1. 在哪里可以找到上升/下降时间(压摆率?) 是什么?  它似乎没有列出。

    数据表没有输出边沿速率数据(也没有任何逻辑数据表)。 最接近的是输出驱动强度(VOH/VOL 和 IOH/IOL)、它可用于估算输出阻抗。

    2. 我现在使用此部件进行测试、下面的屏幕截图显示了使用 TEK SIG gen 的1MHz 方波输入(Vcc = 3.3V 时为3.3Vpp)运行的情况、提出了一些问题。

    您能描述您的测试设置吗? 还是更好的、发布有关其设置方式的原理图?

    我知道您说 Vcc 在这里是3.3V、但我在示波器快照上看到1.8V 信号(粉色信号被设置为1V/div、它大约为2分频高)。 如果电源电压为3.3V、您可能会看到 LVC 器件的边沿更好。

    A.输出为何如此嘈杂?

    没有很多细节、我无法说。

    B.上升时间似乎为~10ns。  这有道理吗?  我正在尝试将其与数据表进行调节。

    是的、在~30pF 负载下、1.8V 电源的10ns 并不是很糟糕。

    3.为什么第10.2节引用 a (delta t)/(delta V)?   我在数据表中找不到这一点。

    这是数据表中的错误。 dT/dv 规范适用于非施密特触发输入器件、当数据表更新为包含"应用"部分时、可能会错误复制到该规范。

    原理图注意事项:  该器件在没有去耦电容的 PCB 上实现(这可能会导致 Ch2 (红色)?中出现噪声)。  输入/输出引脚上没有输出电容器和输入电容器。  该器件驱动的另一个 IC 的时钟输入未列出该引脚输入电容的规格。   

    这肯定会增加噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉-您回答正确-此部件确实由1.8V 供电。 我将很快为您提供原理图。 我想我并不是真的离开了球公园,但这个部分的上升时间是5到10ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最初的原理图。

    输入触发器来自50欧姆传输线路、因此50欧姆终端存在。  R1已更改为0r。  我在引脚5上添加了一个.1uF 和.01uF 去耦电容。  输出驱动时钟扇出缓冲器的输入。 不过、我不知道该引脚上的电容。