Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G17
主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G17
您好!
我使用此部件接收上升时间可能较慢的触发信号。 目的是使用此器件为下一个串联 IC 提供干净的上升沿和下降沿。 不过、我有几个问题。
通道1。 是输入
通道2. 是输出
1. 在哪里可以找到上升/下降时间(压摆率?) 是什么? 它似乎没有列出。
2. 我现在使用此部件进行测试、下面的屏幕截图显示了使用 TEK SIG gen 的1MHz 方波输入(Vcc = 3.3V 时为3.3Vpp)运行的情况、提出了一些问题。
A.输出为何如此嘈杂?
B.上升时间似乎为~10ns。 这有道理吗? 我正在尝试将其与数据表进行调节。
3.为什么第10.2节引用 a (delta t)/(delta V)? 我在数据表中找不到这一点。
原理图注意事项: 该器件在没有去耦电容的 PCB 上实现(这可能会导致 Ch2 (红色)?中出现噪声)。 输入/输出引脚上没有输出电容器和输入电容器。 该器件驱动的另一个 IC 的时钟输入未列出该引脚输入电容的规格。
图1.
图2.