This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:用于3.3V 输入和1.8V VCC 的器件

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677933/sn74lvc244a-part-used-with-3-3v-input-and-1-8v-vcc

器件型号:SN74LVC244A

您好!

我们  已将 SN74LVC244APW 与 TPS3808G33DBVR 搭配用于某些复位电路。

原理图如下所示:

在板载测试期间、我们观察到 SN74LVC244A 输入端的电压为3.3V。

我们观察到 SN74LVC244A 上的1.8V 输出(截至目前)。

这是否会影响 IC 运行/性能?

请告诉我。


谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    感谢您在该复位电路中使用我们的器件! 该器件支持高达5.5V 的输入电压。从3.3V 转换到1.8V 非常好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    我也是这么认为的。 但我的 SN74LVC244A 中的一个今天出现了问题。(我们是在过去几天进行测试的。)

    那么、只要考虑一下这个问题、就会产生不一致的影响。

    谢谢、此致、
    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    这不应成为该故障的一个因素。 它经常用于类似这样的应用。 您操作器件时是否接近任何绝对最大额定值(尤其是电流)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    否、我们不使用任何接近绝对最大值的东西 所有这些器件都具有很少的 mA 输入。

    谢谢、此致、
    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    好的、如果您保持在绝对最大额定值以下、则该器件在3.3V 输入下不会出现任何问题。