Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC244A 您好!
我们 已将 SN74LVC244APW 与 TPS3808G33DBVR 搭配用于某些复位电路。
原理图如下所示:
在板载测试期间、我们观察到 SN74LVC244A 输入端的电压为3.3V。
我们观察到 SN74LVC244A 上的1.8V 输出(截至目前)。
这是否会影响 IC 运行/性能?
请告诉我。
谢谢、此致、
南日达 M