This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:在器件关闭且 Vcc=0V 条件下、关于输出和输入引脚绝对最大额定值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677073/sn74lv1t125-about-output-and-input-pin-absolute-maximum-ratings-in-device-off-and-vcc-0v-condition

器件型号:SN74LV1T125

您好!

客户计划在 以下条件下使用 SN74LV1T125。

(1)
・Vcc=0V
・Ω 输入侧(A)=1.8V  
・OE 引脚=器件关闭状态  
(2)
・Vcc=0V
・输出侧(Y)=1.8V  
・OE 引脚=器件关闭状态  

此用法是否有问题?
我担心它不会与绝对最大额定值相矛盾。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    我一定会研究这个问题、首先我可以提出一个问题。 是否有输出和输入同时具有1.8V 电压的实例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    以这种方式使用器件不会出现问题。 您不必回答我之前的问题。 即使在 VCC 为0V 时、输入和输出都具有1.8V 电压的情况下、器件仍能正常工作。 谢谢!