This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704155/txs0102-txs0102

器件型号:TXS0102

尊敬的先生:

 您是否拥有与 TXS0102DCTR 堆肥等效的抗辐射设备? 如果没有,您将能够生产此类抗辐射设备,并且成本如何?

您能不能为我提供有关生产此类抗辐射设备的报价。

谢谢你。

此致、

Clive Seguna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、您好!

    这是一个航天/高可靠性器件问题、我将就此通知其他团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、您好!

    支持此设备的工程师将在下周初返回办公室时回复您。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、
    我将通过电子邮件与您联系以进行讨论。

    要关闭帖子、您可以单击"Verify it as the answer"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:

    您是否对此事有任何更新? 您能不能向我提供2018年7月12日星期四可能引发的成本报价。

    请将其视为紧急。

    谢谢你。

    此致、
    Clive Seguna
    clive.seguna@cern.ch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、我们没有此器件或类似器件的抗辐射版本。
    我们的营销团队通过现场销售团队与您联系。 我不确定是否发生了这种情况。
    这些器件尚未经过辐射性能评估、其固有性能未知。
    您是否有估算的体积和时间线? 这可能有助于加快可行性研究。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还应该询问是否有最低 TID 和/或其他请参阅要求。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wade:

    没有人与我联系。 我的电话号码是0035679093633。

    所需数量约为5000件、可能会在2018年9月的第一周前达到。

    请告诉我报价和可能的时间表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前估计的总辐射剂量为0.1kRad 和2.5*10^10带电粒子/cm2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、
    我不确定如何转换此要求。 我们通常仅对 TID 额定值和 SEL 额定值进行表征和测试。 TID 额定值通常在50k 至100krad (si)范围内。 SEL 抗扰度通常约为60MeV 至85MeV。
    我们需要更好地了解您的要求、然后才能评估任何可行性。
    我会推测100rad 是没有问题的。 性能差的器件通常为5-10kRad (si)
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、如果您可以提供有关您的带电粒子要求的一些信息、我们可能会对此进行研究。
    但是、我必须警告您、抗辐射器件的释放周期比您要求的时间长很多。
    V 类可能约为1年。 我们较新的航天塑料流将会更快一些。

    此致、
    涉水