This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:B 侧压降非常缓慢时、B 侧为3.3V。 黄色表示 A 侧1.8V 将快速下降并再次上升

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702857/txs0108e-b-side-is-3-3v-when-the-b-side-voltage-drop-very-slowly-the-yellow-is-the-a-side-1-8v-will-drop-quick-and-rise-up-again

器件型号:TXS0108E

大家好、

我的客户现在正在使用 TXS0108、发现异常问题、波形低于、B 侧为3.3V、此时 B 侧压降非常缓慢。 黄色表示 A 侧1.8V 将快速下降并再次上升。 客户对这种现象感到担忧。

由于 B 在整个期间没有上升、因此他们需要检查 A 侧电压上升的原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    这是否也是正常运行期间的斜降行为? 这实际上违反了数据表规格、使下降速率处于10ns/V 范围内。 我建议输入端不要有如此缓慢的上升沿或下降沿。
    是否想知道当斜坡下降的速度也比这快时、这种现象是否存在?

    当单次触发电路启动时、输入侧的电压电平将增加或减少少量。 在这里、单次触发将电压拉低、相应的电压在 B 侧降低。
    此时 Vcc 电源是如何工作的、器件的布局是如何的?