请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC2T45 主题中讨论的其他器件: SN74AUC2G34
大家好、
如果 SN74AVC2T45可用作1:2时钟缓冲器、请告知我们如下所示。
-无电平转换。
-将 A1和 A2连接在一起并连接148MHz 时钟线。
以这种方式使用器件是否存在任何问题或副作用?
是否可以将一个输出时钟拆分为两个?
此致、
Kawai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果 SN74AVC2T45可用作1:2时钟缓冲器、请告知我们如下所示。
-无电平转换。
-将 A1和 A2连接在一起并连接148MHz 时钟线。
以这种方式使用器件是否存在任何问题或副作用?
是否可以将一个输出时钟拆分为两个?
此致、
Kawai