This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:该器件是否可用作1:2时钟缓冲器?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74AUC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/701326/sn74avc2t45-can-the-device-be-used-as-1-2-clock-buffer

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74AUC2G34

大家好、

如果 SN74AVC2T45可用作1:2时钟缓冲器、请告知我们如下所示。

-无电平转换。
-将 A1和 A2连接在一起并连接148MHz 时钟线。

以这种方式使用器件是否存在任何问题或副作用?

是否可以将一个输出时钟拆分为两个?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、
    是的、可以按照所述使用 SN74AVC2T45。 我不知道此配置有任何问题。

    为什么不使用更简单的器件、例如 SN74AUC2G34? 这将节省功耗和引脚数、并且是一款速度快得多的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您提供相关信息。

    客户使用 SN74AVC2T45是因为他们过去使用过该器件。 它们需要注册新设备。

    此致、
    Kawai