This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:输入上升/下降时间

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/700933/txs0104e-input-rise-fall-time

器件型号:TXS0104E

大家好、

我的客户对 TXS0104E 输入上升/下降时间有一些疑问:

1.推 挽驱动为何只要求转换率?   如果我的客户使用 OD 驱动、过渡速率 要求是什么?  

      

2.如何了解开关特性?  这是测试数据吗?

   为什么 Tra 与推挽和 OD 驱动不同?

  TRA 是 A 端口输入信号到 B 端口时的输出信号上升时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)转换率应在器件输入端满足10ns/V 最大值。 对于开漏器件、实现该转换速率取决于外部上拉电阻器(如果存在)的强度。
    2)一次性电流将使初始电平上升到 Vccx 电源、然后10k 将接管。
    除非开漏的输入信号缓慢上升(在此期间、输出跟随输入、这将影响输出的上升时间)、否则输出不应是一个数量级的间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2)查看数据表中的参数测量页面、漏极开路驱动器案例没有外部上拉电阻器、将取决于内部10k 上拉电阻器。 由于上拉电阻不够强、上升时间会更慢、这也会影响输出上升时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    对于1)、也就是说、OD 驱动也需要满足最大10ns/V 速率、对吧?
    2),如何定义*输入信号缓慢上升*? 如果 OD 驱动转换速率的输入信号小于10ns/V,则输出上升/下降时间仍将*与*推挽驱动相同? 比如5~6 ns?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)是的、它也适用于 OD。
    2) 2)如果输入上升/下降速率相似、我希望两者都相似。