请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC4059 主题中讨论的其他器件:SN74LS292
您好!
我不熟悉 TI 论坛、正在寻找一些建议。 希望有人能帮忙。
我‘d使用47HC4059 IC 实现“ivide by 2^20”计数器。 在这方面,我有以下问题请回答:
- 我可以使用它对晶体振荡器的 LVCMOS3V3输出进行分频吗? 如果是、是否有人可以为我提供准确的电路图(包含去耦电容器的相关信息)?
- 我能否使用单个 IC 创建相同时钟信号的2^20和2^10分频信号?
- 如果我提供3.3V 电源、输出信号是否与其他 LVCMOS3v3器件的输入引脚兼容?
- 如果有任何新的 IC 为此目的而出现、任何人都可以。 请告知我器件型号?
期待所有问题的答案。
谢谢、此致、
Arvind Gupta。