This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4059:查询 CMOS 可编程 N 分频计数器的用法

Guru**** 2558190 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697958/cd74hc4059-query-on-usage-of-cmos-programmable-divide-by-n-counter

器件型号:CD74HC4059
主题中讨论的其他器件:SN74LS292

您好!

我不熟悉 TI 论坛、正在寻找一些建议。 希望有人能帮忙。

我‘d使用47HC4059 IC 实现“ivide by 2^20”计数器。 在这方面,我有以下问题请回答:

 

  1. 我可以使用它对晶体振荡器的 LVCMOS3V3输出进行分频吗? 如果是、是否有人可以为我提供准确的电路图(包含去耦电容器的相关信息)?
  2. 我能否使用单个 IC 创建相同时钟信号的2^20和2^10分频信号?
  3. 如果我提供3.3V 电源、输出信号是否与其他 LVCMOS3v3器件的输入引脚兼容?
  4. 如果有任何新的 IC 为此目的而出现、任何人都可以。 请告知我器件型号?

期待所有问题的答案。

谢谢、此致、

Arvind Gupta。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arvind:

    您为什么需要这么大的分频器? 需要分频的输入时钟频率是多少?
    您可以使用2个电阻器、2个负载电容器和一个通用 CMOS 反相器从任何晶体振荡器生成方波脉冲。 尝试使用 google。

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我的基于 FPGA 的设计中有一个50MHz 时钟。 在其中、我需要提供1或2秒的延迟、然后显示输出。 因此、我可以在 FPGA 内部实现时钟分频器(这将消耗大量内部资源)、也可以使用外部时钟分频器 IC 实现时钟分频器。  

    此致、

    Arvind Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arvind:

    您提到的器件无法除以2^20、我们没有任何20位计数器。 为此、您需要将两个计数器级联在一起。 我们拥有的最大计数器是16位。 这增加了在此处实施外部分频器的难度。 即使我们有一个20位计数器、2号的答案也不是。 答案3是肯定的、当由3.3V 电源供电时、它将在3.3V 时输出高电平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 IC 的器件型号除以2^16请。 还请求在该模式下进行分频的确切电路图。

    谢谢、此致、

    Arvind Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arvind:

    了解一下 SN74LS292。

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Harish 的推荐!

    Arvind、

    正如 Harish 所说、SN74LS292是您可以查看的内容。 不过、它可能无法处理50MHz 频率、因为它仅适用于30MHz。 这里是指向我们的计数器器件的链接。 您可以使用侧面的滤波器来挑选所需的滤波器。 位#将帮助您找到2^16计数器。
    www.ti.com/.../products.html