This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT162245A:建议在新设计中采用 SN54LVT162245A

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698987/sn74lvt162245a-is-sn54lvt162245a-is-recommended-for-new-design

器件型号:SN74LVT162245A

您好!

对于新产品、需要使用工作电压为3.3V 的军用级16位标准收发器?

 SN54LVT162245A 是否推荐用于所需寿命长达10年的新设计?

谢谢、此致、

苏布拉马尼亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subramaniam、
    我将请我们的高可靠性团队来看看您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏布拉马尼亚姆

    首先、我必须指出、我们没有发布 SN54LVT162245A。  我们有以下 mil 温度(54系列) 162245型号:

    SN54LVTH162245、 SN54ABT162245、 SN54LVTH162245-SP

    这是我们关于淘汰的官方政策。

    以下是 www.ti.com/quality 上文档的报价。它位于通用质量指南文档中。

    TI 的产品退市/停产流程符合最新版 J-STD-048标准。 TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着:设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并为淘汰产品的最终交货留出了6个月的时间。 在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。

    我们仍有80年代设计的产品。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"

    此致、

    涉水