请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVT162245A 您好!
对于新产品、需要使用工作电压为3.3V 的军用级16位标准收发器?
SN54LVT162245A 是否推荐用于所需寿命长达10年的新设计?
谢谢、此致、
苏布拉马尼亚姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于新产品、需要使用工作电压为3.3V 的军用级16位标准收发器?
SN54LVT162245A 是否推荐用于所需寿命长达10年的新设计?
谢谢、此致、
苏布拉马尼亚姆
苏布拉马尼亚姆
首先、我必须指出、我们没有发布 SN54LVT162245A。 我们有以下 mil 温度(54系列) 162245型号:
SN54LVTH162245、 SN54ABT162245、 SN54LVTH162245-SP
这是我们关于淘汰的官方政策。
以下是 www.ti.com/quality 上文档的报价。它位于通用质量指南文档中。
TI 的产品退市/停产流程符合最新版 J-STD-048标准。 TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着:设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并为淘汰产品的最终交货留出了6个月的时间。 在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。
我们仍有80年代设计的产品。
如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
此致、
涉水