This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:并联输出

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698312/sn74ac14-paralleling-outputs

器件型号:SN74AC14

我有一位客户有兴趣将六个逆变器通道组合成 MOSFET 的栅极驱动器。

只要输入连接在一起、这应该是可行的、对吧?

在此配置中、可通过 VCC 或 GND 安全地消耗多少连续电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    是的、只要输入相同、通道就可以并联在一起。

    数据表在绝对最大额定值表中列出了器件可以处理的最大电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys...items 是针对输出和通过 VCC 或 GND 的持续电流的规格。

    您对峰值输出电流有什么见解吗? 流经器件 VCC 或 GND 的峰值电流如何?

    该电流只会在短时间内流动。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、
    数据表上的值是绝对最大值-这意味着您不能违反该值、即使对于飞秒也是如此。 实际上、您可能会随意违反该标准、但一旦超出绝对最大值、TI 将不保证其运行或可靠性。