This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:可以#39;t 实现 B-gt;A 传输

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TDA2E, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697439/txb0104-q1-can-t-realize-b--a-transfer

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA2TDA2ETXB0104

你(们)好

我的客户现在正在使用我们 的 TXB0104-Q1。 它在 A 端口到 B 端口之间工作、但在使用 B 端口到 A 端口时不工作。

B 端口来自 VP (TDA2) GPIO、一个端口连接到 DS90UB953 GPIO。 B 端口的电平为3.3V、但当连接到 B 端口时、电压变为0.5V。 我们尝试了以下几项:

1、断开 B 端口与 VP GPIO 的连接、VP GPIO 的输出为3.3V。 将 GPIO 连接到 B 端口时、电压变为0.5V

2.断开带有953 GPIO 的端口、这意味着端口保持悬空、电压仍然为0.5V

将953 GPIO (1.8V)设置为输出时、我们可以在 B 端口上获得3.3V 输出

4、所有端口(A1-3和 B1-3)都有相同的现象、我们换了芯片、仍然不工作。

5.3.3V 和1.8V VDD1电源正常。  

您能帮您研究一下吗?

谢谢、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们还尝试将3.3V 短接连接到 B 端口、它可以正常工作。 我们尝试在端口 B 上使用一个10千欧的上拉电阻器、电压仅为1.3V。

    谢谢
    Cera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cera、
    根据您提供的有限数据、似乎器件"VP"具有弱输出驱动器。

    要将线路切换为“高电平”,驱动器必须在“VP”处将 Bx 引脚强制为“高电平”,但听起来它只能获得高达0.5V 的电压。 因此、我可以计算出器件的输出阻抗为22.4k Ω。

    它们需要一个输出阻抗高达1.7k Ω 的驱动器。 您能否提供有关"VP"器件的详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的及时帮助。

    Vp 是我们的 TDA2E、这是一款适用于 ADAS 应用的处理器。
    您如何获得22.4k 欧姆? 我不认为阻抗太大。 因为如果我们使用10kohm 电阻器上拉至3.3V、则输出为3.3V。 仅当我们将其连接到 TXB0104时、它才变为1.3V。

    谢谢、
    Cera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cera、
    尝试使用10千欧的电阻下拉。 TXB 器件的架构包括一个4k Ω 的串联输出电阻器、该电阻器可充当上拉或下拉电阻器、具体取决于输出处于哪种状态。

    我根据您提供的电压和 TXB 的已知输出阻抗计算输出阻抗、TXB 会在处理器上产生分压器。 由于线路永远不会变为高电平、我可以假设某个东西使线路保持低电平、唯一的东西是 TXB (据我所知)。