请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104-Q1 主题中讨论的其他器件: TDA2、 TDA2E、 TXB0104
你(们)好
我的客户现在正在使用我们 的 TXB0104-Q1。 它在 A 端口到 B 端口之间工作、但在使用 B 端口到 A 端口时不工作。
B 端口来自 VP (TDA2) GPIO、一个端口连接到 DS90UB953 GPIO。 B 端口的电平为3.3V、但当连接到 B 端口时、电压变为0.5V。 我们尝试了以下几项:
1、断开 B 端口与 VP GPIO 的连接、VP GPIO 的输出为3.3V。 将 GPIO 连接到 B 端口时、电压变为0.5V
2.断开带有953 GPIO 的端口、这意味着端口保持悬空、电压仍然为0.5V
将953 GPIO (1.8V)设置为输出时、我们可以在 B 端口上获得3.3V 输出
4、所有端口(A1-3和 B1-3)都有相同的现象、我们换了芯片、仍然不工作。
5.3.3V 和1.8V VDD1电源正常。
您能帮您研究一下吗?
谢谢、
Cera