请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 你(们)好
在数据表中, 8.3.2输入驱动器要求
其表述为" TXB0104器件的驱动强度必须至少为±2mA "
如何获得此值?
根据 图9、 我不知道如何计算 驱动电流的值。
您能为我解释一下吗?
如果电流小于2mA、则会产生什么副作用、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.