This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB 的输入驱动器要求

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697589/txb0104-input-driver-requirements-for-txb

器件型号:TXB0104

你(们)好

在数据表中, 8.3.2输入驱动器要求

其表述为" TXB0104器件的驱动强度必须至少为±2mA "

如何获得此值?

根据 图9、 我不知道如何计算 驱动电流的值。

您能为我解释一下吗?

如果电流小于2mA、则会产生什么副作用、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitry、

    我想知道您的应用程序的翻译要求。
    由于 TXB 是自动双向器件、因此它具有基于弱缓冲器的架构。 为了使输出切换,输入必须对驱动器进行过功率,以便从低电平切换至高电平或从高电平切换至低电平。
    将5.5V 输出切换至0V 的最坏情况将需要大约1.4mA 的驱动电流来过驱4K 缓冲器、但将包含一些工作裕度以实现可靠切换。
    转换电压电平低于5.5V 时、驱动电流也将以线性方式下降。 例如、3.3V 转换需要~1.2mA 的输入驱动要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我的设计

    TXB 输入侧,1.8V,输出侧3.3

    主芯片向 TXB 发送1.8V 电平信号,更改为3V3电平

    我尝试通过图9计算 TXB 输入电流。

    (1.8/2 + 3.3)/ 4K = 1.05mA

    这是否意味着我的主芯片需要以最后1.05mA 的电流输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪米特里
    我将介绍数据表中建议的2mA 驱动强度、它是5V 情况下的最坏情况(5.5V 是10%的偏差)、并包含合理的裕度。
    因此、对于1.8V 输入、它将降低至大约0.72mA。
    您的主机是否支持此功能? 驱动强度是多少?