This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:使用5V VCC 和3.3V 输入信号

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697366/sn74lvc2g07-working-with-5v-vcc-and-3-3v-input-signal

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件: SN74LV4T125

您好!

我对 SN74LVC2G07器件的工作流程有一个小问题。 从数据表第3页的表格可以看出、对于5V VCC、高电平输入电压应为0.7 x VCC、即3.5V。 如果它较低、会发生什么情况? 我有3.3V 输入电压、我将在输出上具有什么? (我假设仍然是高电平但有点低...?)

我基本上希望使用该部件驱动 LED。 LED 连接到5V、应使用 uC 进行控制。 (参见下图)  

此致、
DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Den:
    数据表中的"高电平输入电压"表示_minimum_input 电压、该电压将保证输入被正确读取为"高电平"输入。 如果低于该值、则可能会导致电流过大、输出振荡以及器件损坏(或者更糟的是、电流过大会导致电源损坏)。

    您的电路板上是否有3.5V 电源? 如果您只需从该电源为 SN74LVC2G07供电即可修复阈值、这将是理想选择。 输出不受电源值的影响、因为它是一个开漏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、当 uC 启动时、我只有5V 立即电压和3.3V 电压。 我希望 LED 在 uC 运行之前亮起、因为启动需要长达5秒(这是一个模块)。 客户应该立即看到一些响应、而不是等待5秒。 您是否有可与5V VCC 和3.3V 输入电压配合使用的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Den:
    我不知道任何 TTL 兼容(即2V 输入阈值)器件也是双缓冲器。

    我可以想到的一个选项是 SN74LV4T125 -这是一个4通道三态缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 CMOS 吗? 因为 TTL 是双极性的、所以它具有低阈值、或者我是不是弄错了什么?
    您是如何获得2V 的? (只是学术好奇心)

    无论如何、似乎没有适用于此配置的开漏缓冲器。 您能否建议一个良好的2通道三态缓冲器? (4是超杀)哪一项适合我的应用?

    此致、
    DEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的应用、您不需要开漏。  如果缓冲器的输出为5V、并且二极管也连接到5V、则不会有电流流动。  任何缓冲器都将起作用。

    您可以看到 TTL 专门指 BJT 逻辑、但现在还有 TTL 兼容型 CMOS 器件。  下面的图表显示了输入/输出电压差异:

    这是 TI 逻辑产品指南的直接屏幕截图: