请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G07 主题中讨论的其他器件: SN74LV4T125
您好!
我对 SN74LVC2G07器件的工作流程有一个小问题。 从数据表第3页的表格可以看出、对于5V VCC、高电平输入电压应为0.7 x VCC、即3.5V。 如果它较低、会发生什么情况? 我有3.3V 输入电压、我将在输出上具有什么? (我假设仍然是高电平但有点低...?)
我基本上希望使用该部件驱动 LED。 LED 连接到5V、应使用 uC 进行控制。 (参见下图)
此致、
DEN