This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:功率计算

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/695982/txb0104-q1-power-calculation

器件型号:TXB0104-Q1

您好!

我使用 的 TXB0104-Q1器件的 VCCA = 3.3V、VCCB = 5V。 我正在尝试计算器件的功率耗散。 数据表中提供了参数"功率耗散电容" CPDA 和 CpdB。

静态功率是否应该针对 VCCA 和 VCCB 分别计算?

我的设计中没有连接任何外部负载电容。  

该外部负载电容的用途是什么?

额定最大功率耗散是多少?

此致

Gayathri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gayathri、

    是的、应计算两个电源的直流电源。 当您说外部负载电容时、您是指 CPD 吗? 功率耗散受器件热额定值的限制。 我将在下面链接一份有关计算功率耗散的应用报告。

    www.ti.com/.../scaa035b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已经介绍了应用手册、还有一些问题

    请确认我的理解是否正确。

    1.对于静态功耗:

    功耗由器件泄漏电流和电源电压的乘积计算得出。

    要计算泄漏电流(ICC)、 应同时考虑数据表中二极管泄漏电流(Ilkg)和 ICCA 的总和?

    2.动态功耗:

    它通过瞬态功耗(PT)和容性负载功耗(PL)进行计算。

    在我的设计中、没有向信号添加外部负载电容。 我是否仍然需要计算容性负载功耗?

    请解释如何为我的案例计算动态功率?

    为什么需要外部负载电容?

    我了解 CMOS 器件具有低功耗。 但最大额定功率是多少?

    在数据表中、第9页给出了 CPD 的值。 这是什么意思?

    请提供您对所有问题的回答。

    此致

    Gayathri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gayathri、

    当器件正在进行切换时、静态功耗将降至最低。 这将是 ICC 和 Vcc 的产物。
    泄漏电流流入或流出器件 IO 引脚或输入引脚。

    CPD 是用于总结 FET 的整体内部电容的功率耗散电容。
    电路板走线和器件引脚 IO 电容等将有一个很小的外部负载电容、需要加以考虑。