This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:低温下的输出毛刺

Guru**** 2582395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/695570/txs0104e-output-spur-in-low-temperature

器件型号:TXS0104E

大家好、

我的客户使用 TXS0104转换 SMBus 的电压。 下面是原理图:

它们在-40°C 下会发现 、有时会在 CLK 中显示杂散。

1:SMBus 数据

2:SMBus CLK

3:3.3V 电源

当杂散显示时、 3.3V 电源中也会出现振动。

那么、您能不能评论3.3V 时的振动是否会导致这种情况?

或者什么可能是根本原因?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    感谢您的详细博文。 我将在星期一邀请我们的翻译专家来看看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lacey、

    当您提到问题出现在-40c 时、这是否意味着其他温度操作不存在此问题、或者应用程序仅在-40C 下运行?

    Vcc 振铃是否在其他温度下也可见或仅在-40C 时明显? 我从原理图中注意到 Vcc 电源上没有旁路电容器、如果有的话、请纠正我的问题。

    此外、IO 端口上有强上拉电阻器、不建议这样做、请阅读有关 TXS 器件上外部上拉的应用手册。

    TXS 器件中有内部上拉电阻器、以避免使用外部电阻器。 线路上也有显著的电容负载、但也不建议这样做、但这实际上有助于抑制所见的干扰。 迹线有多长? 布局部分建议使用短布线来避免反射、从而通过一次性电路产生误触发。

    我建议将旁路电容器靠近器件电源引脚放置、并移除外部上拉电阻器和线路上的附加电容器。

    请告诉我这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!
    非常感谢您的回复!
    建议移除输出中的4.7K 上拉电阻器和100pF 电容器、以及输入中的电阻器和电容器。 是否正确?
    我还将与客户再次检查供应振动和供应盖的情况。 并将更新信息。

    根据客户之前提供的信息、 此问题仅在低温条件下存在。

       您是否认为? 电源或 上拉电阻器的根本原因是什么?
     
    Lacey
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    该器件已经过测试、可确保在数据表中提到的所有温度范围内正常工作。
    因此、不在低温下工作(应在数据表的 Ta 范围内)会引起对可靠性的关注、并且不应按预期工作。
    关于旁路电容器和上拉电阻器的其他建议是 TXB 器件的指南。 这可能是也可能不是导致客户面临问题的根本原因。