大家好、
我的客户使用 TXS0104转换 SMBus 的电压。 下面是原理图:
它们在-40°C 下会发现 、有时会在 CLK 中显示杂散。
1:SMBus 数据
2:SMBus CLK
3:3.3V 电源
当杂散显示时、 3.3V 电源中也会出现振动。
那么、您能不能评论3.3V 时的振动是否会导致这种情况?
或者什么可能是根本原因?
Lacey
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 TXS0104转换 SMBus 的电压。 下面是原理图:
它们在-40°C 下会发现 、有时会在 CLK 中显示杂散。
1:SMBus 数据
2:SMBus CLK
3:3.3V 电源
当杂散显示时、 3.3V 电源中也会出现振动。
那么、您能不能评论3.3V 时的振动是否会导致这种情况?
或者什么可能是根本原因?
Lacey
非常感谢!
Lacey、
当您提到问题出现在-40c 时、这是否意味着其他温度操作不存在此问题、或者应用程序仅在-40C 下运行?
Vcc 振铃是否在其他温度下也可见或仅在-40C 时明显? 我从原理图中注意到 Vcc 电源上没有旁路电容器、如果有的话、请纠正我的问题。
此外、IO 端口上有强上拉电阻器、不建议这样做、请阅读有关 TXS 器件上外部上拉的应用手册。
TXS 器件中有内部上拉电阻器、以避免使用外部电阻器。 线路上也有显著的电容负载、但也不建议这样做、但这实际上有助于抑制所见的干扰。 迹线有多长? 布局部分建议使用短布线来避免反射、从而通过一次性电路产生误触发。
我建议将旁路电容器靠近器件电源引脚放置、并移除外部上拉电阻器和线路上的附加电容器。
请告诉我这是否有帮助。