This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV07A:不同负载条件下的 VOH

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696308/sn74lv07a-voh-at-different-load-conditions

器件型号:SN74LV07A

大家好、团队、

在 SN74LV07A 数据表第5页中、在不同的负载测试条件下有 VOL。 我是否可以知道 VOH 规格是否与不同负载下的 VOL 相同? 例如、在输出电流为16mA、-40°C 至125°C 的条件下、VOL 最大值为0.55V、VOH 最小值为 VCC - 0.55V?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    由于输出端没有 PMOS、因此该器件是开漏器件、没有 VOH 规格。 器件本身不会输出高电平、您将需要上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦、您好!

    我忽略了它。 感谢您的帮助!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题! 很高兴我能提供帮助。 您能否将此帖子标记为已解决、以便其他人搜索相同的问题、他们将有一个建议的答案。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题~