请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV07A 大家好、团队、
在 SN74LV07A 数据表第5页中、在不同的负载测试条件下有 VOL。 我是否可以知道 VOH 规格是否与不同负载下的 VOL 相同? 例如、在输出电流为16mA、-40°C 至125°C 的条件下、VOL 最大值为0.55V、VOH 最小值为 VCC - 0.55V?
此致、
丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.