This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102YZPR 与 TPD5S116之间的区别是什么?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116, TXS0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696198/txs0102-what-is-the-difference-between-txs0102yzpr-with-tpd5s116

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TPD5S116

尊敬的 TI:

    我使用 电平位移  在 HDMI 中执行 I2C、但 TPD5S116 会导致芯片损坏 、您能告诉我  TXS0102YZPR 与 TPD5S116的区别吗?

谢谢

Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS0102YZPR 可以正常工作,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peiyuanqing、

    我们不支持 TPD5S116、因此我不确定、但它看起来像一个特定于 HDMI 应用的器件、因此它将具有 TXS0102器件所不具备的用于 HDMI 应用的附加功能。 但是、TXS0102可以执行所需的双向转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  报价

       感谢 您的快速 回复,您能 告诉我  内部上拉电阻  器,TPD5S116的考虑 因素是5K 和 1.5K,,但 TXS0102是10K 和10K,,如果这是根本原因?

    谢谢

    Pei Yuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    我在关注您的上一个帖子时遇到了问题。 但是、TXS 器件的数据表解释了10k 电阻器的原因。 请参阅以下内容: