This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:常开、OE#问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/696668/sn74avc4t774-always-on-oe-question

器件型号:SN74AVC4T774

你(们)好

我将 SN74AVC4T774和 SN74AVC8T245RHLR 用于电平转换器1.8V 至3.3V 和3.3V 至1.8V

OE#为低电平有效

我能否在 OE#,上将100k Ω 电阻拉至 GND、使其始终开启

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chung、

    我假设未组装 R1300、因为这会在 OE 输入端形成分压器。 正如另一篇文章、我要说的是、您可以用0欧姆替代100k 电阻器、并将 OE 直接接地。