This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:对于频率为5MHz 的方向控制3.3V UART TTL 信号、SN74LVC1T45的 DIP 和双通道替代品用于半双工通信?

Guru**** 2556060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/695803/sn74lvc1t45-dip-and-dual-alternatives-to-sn74lvc1t45-for-direction-controlled-3-3v-uart-ttl-signals-at-5-mhz-for-half-duplex-communication

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16245A

我将以5MHz 的频率在 VDD +3.3V 上通过半双工的树形总线结构向许多接收器发送 UART TTL 信号。 总线将被许多缓冲器和收发器分段、以避免传输线路问题、尤其是在树节点和分叉处、并在所有树深度都具有必要的驱动器扇出。

我正在寻找在 bifurcations 之前在总线上放置收发器 IC、并隔离总线段以实现临时本地通信。  

这意味着这些应该是三态方向控制总线收发器。 理想情况下、输出应至少为2 (最小值)至12个完全相同的收发器输入(想法是树节点具有尽可能多的下行分支)、因此如果存在此类收发器、则需要高扇出/驱动能力。

有些 TI 员工已经向我介绍了 SN74LVC1T45。 由于我在试验电路板上进行快速原型设计、我更愿意使用 DIP 封装来节省时间。 是否有任何采用 DIP 封装的 IC、或者您是否可以考虑其他替代方案?

在总线结构中的每个模块上、我将需要两个收发器。 一个组件上是否有两个或多个收发器的替代方案、以及单独/独立的高阻抗状态控制? 方向控制可以是公共/共享的。

谢谢、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    这是我们的收发器器件的链接。 您可以按封装和位数进行筛选。 这将帮助您找到适合您的应用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的迪伦:
    谢谢、我刚才看了一下。 这已经有帮助了。 我想具有至少2个独立 OE 输入的两位 IC 很少、对吧? 我无法搜索它们。 是否有关于技术系列的信息、或指南? 我知道、要在3.3V 时连接两个 UART、我会选择 CMOS 3.3V 正确吗?
    最好
    Christoph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、
    我找到了以下内容:

    SN74LVC245AN
    SN74AHC245N
    CD74AC245E
    CD74AC623E

    除了电压、传播延迟/扇出差异以及最后一个差异可以存储数据(尼斯)之外、我应该记住什么? 是否有选择指南? 对细节有点陌生...

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoph、

    通常、OE 引脚会禁用所有输出、从而真正独立控制您希望使用1位器件的不同通道。 是的、您需要选择 CMOS 3.3V。

    我很高兴您能为您的应用找到很多很好的选择、我知道有很多。 这有点令人不知所措、但实际上我们提供了一些指南、可帮助您了解不同的系列、并让您了解我们提供的不同封装。 我将在本帖子的末尾链接这些内容。 但是、您已经了解了这些器件的重要参数。 在选择这些器件时、我唯一要记住的另一件事是工作频率、但在5MHz 时、您不会对此有任何问题。 我通常推荐 LVC 系列作为其较新的系列、因为它非常受欢迎、所以我会选择8位甚至16位版本的 SN74LVC16245A。

    本指南位于本文档末尾、您可以找到指向其他指南的链接。 请告诉我这是否有帮助!
    www.ti.com/.../sdyu001ab.pdf