请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1T45 主题中讨论的其他器件: SN74LVC16245A
我将以5MHz 的频率在 VDD +3.3V 上通过半双工的树形总线结构向许多接收器发送 UART TTL 信号。 总线将被许多缓冲器和收发器分段、以避免传输线路问题、尤其是在树节点和分叉处、并在所有树深度都具有必要的驱动器扇出。
我正在寻找在 bifurcations 之前在总线上放置收发器 IC、并隔离总线段以实现临时本地通信。
这意味着这些应该是三态方向控制总线收发器。 理想情况下、输出应至少为2 (最小值)至12个完全相同的收发器输入(想法是树节点具有尽可能多的下行分支)、因此如果存在此类收发器、则需要高扇出/驱动能力。
有些 TI 员工已经向我介绍了 SN74LVC1T45。 由于我在试验电路板上进行快速原型设计、我更愿意使用 DIP 封装来节省时间。 是否有任何采用 DIP 封装的 IC、或者您是否可以考虑其他替代方案?
在总线结构中的每个模块上、我将需要两个收发器。 一个组件上是否有两个或多个收发器的替代方案、以及单独/独立的高阻抗状态控制? 方向控制可以是公共/共享的。
谢谢、
Christoph