This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:有关 LSF0204开关电压电平的问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1185053/lsf0204-question-about-lsf0204-switch-voltage-level

器件型号:LSF0204

大家好、

我的客户有一个有关电压漂移的应用、A 侧为1.8V 固定电压、B 侧为1.2V/1.8V 开关、我想知道、如果在这种情况下可以应用 LSF0204。 谢谢你。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 支持任意 I/O 电压。 唯一的限制是 Vref_A 必须是最低电压、并且 Vref_B 至少高0.8V。 因此、将1.2V/1.8V 器件移到 A 侧、并将 Vref_B 连接到类似于3.3V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    除了 Clemens 的反馈之外、在将 Vref_A 移动到1.2V 后、您还可以使用适当的上拉电阻器将 Vref_B 设置为1.8V (Vref_B 必须高于 Vref_A)。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作? 下面的示例有助于澄清您的选择、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您在屏幕截图中显示的条件是否有问题? 您说 VREF_B 应高于 VREF_A 谢谢

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表中的一个拼写错误。

    (但 LSF 的两侧实际上是对称的;如果您将 EN 和200 kΩ 电阻器连接到 Vref_A 并使 Vref_B 成为最低电压、它也同样起作用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    是的、VrefB (或偏置器件的基准电源) 应高于 VrefA。 另请注意、在某些情况下、由于 VrefB 可能高于 VrefA、差值小于0.8V。

    此致、

    Michael。