This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G08:查找接受 VCC=3.3V 和 VIH=1.8V 的与门

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08, SN74AUP1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1187807/sn74lvc2g08-looking-for-and-gate-which-accepts-vcc-3-3v-and-vih-1-8v

器件型号:SN74LVC2G08
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T08SN74AUP1T08

大家好、

我的客户正在寻找一个可接受1.8V 高电平的2通道、2输入和门。

我在 TI.com 上找到的所有 VCC 为3.3VCC 时 VIH 为2V。 如果我们有的话、您能建议一个吗?

如果多通道中也有合适的器件、请告诉我。

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUP1T08和 SN74LV1T08可实现这一目的。 没有双栅极器件。