This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:不带 Vref2的 Vout2。

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, LSF0204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186676/lsf0102-the-vout2-without-vref2

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: LSF0204

大家好、

如果 A1、Vref_A 和 EN 均为有效输入并且 Vref_B 尚未通电、则 B1的输出状态是什么?

上述问题的结论是否适用于 LSF0102系列和 TXS0104系列? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应连接 VREF_B 和 EN。 请显示原理图。

    当 EN 为高电平时、电流可以从 Vref_A 流向 Vref_B、开关可能会闭合。

    LSF 和 TXS 具有不同的架构。 使用 TXS 时、当一个电源关闭时、整个器件将被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的支持。

    如果 B1、Vref_B 和 EN 均为有效输入并且 Vref_A 尚未通电、A1的输出状态是什么? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、一个小电流流入 Vref_A 和流出 Vref_B 因此、Vref_A 可能会部分上电、B1上的高电平可传递到 A1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的支持。

    如果 Vref_A 完全打开该怎么办? 结果如何?

    而且 ,一个小电流流入 Vref_A 意味 着一个小电流从引脚 Vref_A 流出?

    谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    如果 A1、Vref_A 和 EN 均为有效输入、并且 LSF0204的 Vref_B 尚未通电、 则 B1的输出状态是什么? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF_A 将钳制 A 引脚上的输出电压。 因此、当 Vref_A 悬空时、您可以获得高达 Vref_B 的输出电压

    LSF0204的运行方式应与 LSF010x 类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    对于  LSF0204、  

    当 A1、Vref_A 和 EN 均为有效输入并且 LSF0204的 Vref_B 尚未通电时、

    (1)。 如果  Vref_B 与电容器连接、则电流将从 Vref_A 流向 Vref_B、导致引脚 Vref_B 的电压 升高、从而 A1的信号 可以传输 到 B1。

    (2)。 如果  Vref_B 为浮点值、B1将 等于 Vref_A

     理解是否正确? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    (允许电流流动的是 EN 引脚上的电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。