https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186676/lsf0102-the-vout2-without-vref2
器件型号:LSF0102主题中讨论的其他器件: LSF0204
大家好、
如果 A1、Vref_A 和 EN 均为有效输入并且 Vref_B 尚未通电、则 B1的输出状态是什么?
上述问题的结论是否适用于 LSF0102系列和 TXS0104系列? 谢谢。
此致、
Charlie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1186676/lsf0102-the-vout2-without-vref2
器件型号:LSF0102大家好、
如果 A1、Vref_A 和 EN 均为有效输入并且 Vref_B 尚未通电、则 B1的输出状态是什么?
上述问题的结论是否适用于 LSF0102系列和 TXS0104系列? 谢谢。
此致、
Charlie
大家好 、Clemens、
对于 LSF0204、
当 A1、Vref_A 和 EN 均为有效输入并且 LSF0204的 Vref_B 尚未通电时、
(1)。 如果 Vref_B 与电容器连接、则电流将从 Vref_A 流向 Vref_B、导致引脚 Vref_B 的电压 升高、从而 A1的信号 可以传输 到 B1。
(2)。 如果 Vref_B 为浮点值、B1将 等于 Vref_A
理解是否正确? 谢谢。
此致、
Charlie